This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:无法启用 UART

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/780328/ccs-codecomposer-unable-to-enable-uart

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

有人知道我在构建项目时为什么会一直遇到这个问题?

我刚刚从 UART 示例复制了这个内容、但它似乎不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何声明 UART?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 mainThread。  请注意 UART 和 uartParams 的声明。

    void * mainThread (void * arg0)
    {
    特性 输入;
    const char echoPrompt[]="回显字符:\r\n";
    UART_Handle UART;
    UART_Params uartParams;
    
    /*调用驱动程序初始化函数*/
    GPIO_init();
    UART_INIT();
    
    /*配置 LED 引脚*/
    GPIO_setConfig (Board_GPIO_LED0、GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
    
    /*打开用户 LED */
    GPIO_WRITE (Board_GPIO_LED0、Board_GPIO_LED_ON);
    
    /*创建一个数据处理关闭的 UART。 *
    UART_PARAMS_INIT (uartParams);
    uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
    uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
    uartParams.readReturnMode = UART_return_full;
    uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
    uartParams.baudrate = 115200;
    
    UART = UART_OPEN (Board_UART0、uartParams);
    
    if (UART == NULL){
    /* UART_open()失败*/
    while (1);
    }
    
    UART_WRITE (UART、echoPrompt、sizeof (echoPrompt));
    
    /*循环永久回显*/
    while (1){
    UART_READ (UART、INPUT、1);
    UART_WRITE (UART、INPUT、1);
    }
    }