This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352P:CCS/LAUNCHXL-CC1352P

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/779693/ccs-launchxl-cc1352p-ccs-launchxl-cc1352p

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、对于使用 Code Composer 非常熟悉、

我首先使用 CC1352P-2的 SimpleLink 教程、然后像导入项目并尝试运行之后一样、我一直在处理基本的 TX 和 RX 问题。我收到这些错误。 我在网上找到其他人是否有相同的问题、但他们似乎有相同的症状、但这是其他问题造成的。 我没有更改原始文件中的任何内容、我已经按照教程中的所有说明执行操作、但当我第一次尝试导入项目时、它要求我在导入之前先将所有内容下载到本地驱动器。  

如果需要更多信息、请告知我、因为我不确定需要什么。

此致、

卢卡斯·贝斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    您是从 Resource Explorer 下载还是直接从 TI 网站下载 SimpleLink SDK 包? 您还能澄清一下如何使用 Resource Explorer 或 CCS Project Import 菜单将工程导入到 CCS 中吗?

    请重新编译工程、将 CCS 编译控制台中的完整输出保存 到文本文件中、并将其附加到此处。 希望这将提供一些有关错误原因的其他线索。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 Code Composer 内的 TI Resource Explorer 下载并导入。

    这是具有构建 console.e2e.ti.com/.../RfpacketTx_2D00_BL.txt 输出的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 AatiG 的帮助、

    问题最终与文件路径有关、因为我的 Windows 用户名在名称中包含了一个空格、导致名称在名称之前被切断、 我必须将目录更改为不包含我的 Windows 用户名的位置。