This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:具有9 DOF 的 MSP430G2553

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/780252/compiler-msp430g2553-with-9-dof

主题中讨论的其他器件:MSP430G2553ENERGIA

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、先生、

我们使用的是 TI Launchpad MSP430G2553板。 我们尝试连接9个 DOF IMU 传感器并使用 ENERGIA IDE。对于 Energia IDE、我们使用了驱动程序的 Dint 支持、用于 Arduino。

先生、请帮助我 、如何连接以及我们必须使用哪种工具将9 DOF 与 MASP430 Launch Pad 集成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krupa、您好!

    我不知道 Energia 中9 DOF 的具体示例。 不过、您应该能够使用 Energia 中的线库进行 I2C 通信。

    Energia.nu/.../