This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:C6713的最新 CCS 版本是什么?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/780021/ccs-tms320c6713b-what-is-latest-ccs-version-for-c6713

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试将传统定制板与'C6713 (TMS320C6713B)和 Blackhawk USB200 JTAG 仿真器配合使用。 定制板在电气上与 DSK6713非常相似。

我已成功使用 CCS (v7.4.0)和基于'C6748的较新定制板、因此我可以基本了解如何从 CCS 连接到新板(JTAG、CCXML、GEL 等)。

但是、当我尝试为传统 C6713电路板设置新的 CCXML 目标配置文件时、我看不到 C6713作为器件选项(在"常规设置"、"电路板或器件"下)。 我还尝试了 CCSv7、CCSv6、CCSv5、但没有看到 C6713设备的选项。

但在链接的 e2e 帖子("相关问题")中、似乎有一种方法可以将 CCS v7.4与 C6713搭配使用? 如何为 C6713和 CCSv7设置 CCXML 文件?

非常感谢!

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    CCSv8.3支持 C6713器件、但主要问题是调试探针的选择:XDS200类调试探针不支持该选项。

    在这种情况下、您将需要不同的调试探针:传统 XDS510USB 或较新的 XDS560v2、CCSv8.3也支持这些探针(本月发布 CCSv9时、XDS510支持将停止)。

    请记住、您还必须安装较旧版本的 C6000编译器、才能在此新版本上编译工程。 请查看下面的主题以了解详细信息。
    e2e.ti.com/.../2822634

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速且乐于助人的回复、Rafael!

    我找到了一个旧的 Blackhawk USB510L、并创建了一个 C6713目标配置文件。

    Jim