This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2ET:可以#39;t 从 CCS 的云版本连接到 MSP430G2533

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/779095/ccs-msp-exp430g2et-can-t-connect-to-msp430g2533-from-cloud-version-of-ccs

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我通过该 LaunchPad 连接了一个 MSP430G2553。  在通过 Chrome 运行的 CCS 云版本上、我无法将程序加载到板。  它可以构建、但当我运行它时、我会得到以下错误:

不用说、电动自行车不起作用。  初始 TI 云工具页面显示已连接 launchpad (抱歉、图像尺寸):

很沮丧、我下载了离线 CCS、对其进行了设置、并通过该文件构建和运行了程序。  不过、我真的不想这么做、但我认为这是一种权变措施-我必须首先更改目标配置、但 云版本上的目标配置匹配。  我猜这是因为远程服务器和 Mac 之间的某些交互被拒绝-尽管我尝试关闭防火墙。

我使用的是 MacOS Mojave 10.14.3、Chrome  72.0.3626.121。 插件已启用、未设置为匿名。

谢谢

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我已经在 Mac 上设置了相同的板来尝试重现问题。 我的器件检测屏幕与您的屏幕看起来相同。

    当我将示例从 Resource Explorer 导入 CCS Cloud 时、我只能选择 Run 而不是 Debug。 这会给我带来一些警告铃声。 然后、我会得到与您相同的误差。

    我认为这可能是支持旧 G2553 LaunchPad 而不是新 LaunchPad 的情况。 我们应该将其换掉、以便支持新的、而不是旧的、但看起来还不像发生过的那样。 我将获得更多信息。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、这将会很好。

    我也尝试了 Resource Explorer 中的一个示例并得到了错误。 IIRC、阅读一些内容、Mac OS 不支持调试、但支持加载、它支持新的-et 板、但不支持旧版。 CCS 的独立版本支持该功能、但我不知道调试、不尝试该功能、我认为它们或多或少是相同的构建?

    我认为云版本和独立版本都使用 Node? 这可能是传入消息(来自 Web)的配置问题、但我对 Node 一无所知。

    此致

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的云工具的灵活性低于我们的桌面工具。 今天、他们基本上假定一个基于所选器件的调试连接。 通常、对于 LaunchPad 来说、这种方法可以正常工作。 遗憾的是、对于 G2553、我们有2个不同的 LaunchPad、它们上的调试硬件不同。

    对于 Windows、云支持新的和旧的 G2 LaunchPad。 对于 Mac 和 Linux、我们使用了不同的软件堆栈来支持旧的 G2、它仅支持刷写和运行器件。 使用新的 G2 LaunchPad、我们在 Linux 和 Mac 上的适当堆栈支持该功能。 问题是、云工具在发现 G2553在 Linux 或 Mac 上使用时、会使用旧 LaunchPad 的特殊堆栈、而新 LaunchPad 无法正常工作。 这些工具应更改为采用新的 LaunchPad (这意味着旧的 LaunchPad 将在 Linux/Mac 上不再受支持)。 发生这种情况时、我将获得 ETA。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这方面的变化看起来都已经完成、只是等待部署到云。 当前 ETA 为2周。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、这是个好消息。