This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:CAN#39;t open any project!

Guru**** 1997655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/779623/ccs-launchxl-cc2640r2-can-t-open-any-project

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

一直都在尝试,运气不好……

我遵循了基本 CCS 指南。 从随附的屏幕截图中、您可以在 Explorer 窗口中通过 SDK 上的绿色箭头看到、TI 云识别这些项目已成功安装。 因此、我根据指南点击 Import to IDE 按钮、但会看到屏幕截图中显示的错误警告、说明已安装此软件。 但是、当我尝试直接导入它或仅使用文件资源管理器进行查看时、似乎安装了一个完全不同的项目集、并且不包含空项目。  

我尝试删除所有文件夹并按照指南从头开始、但同样的事情也会再次发生。 有人可以向我发送一个简单的项目、该项目有效吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好的、我找到了它、但现在它不允许我导入它。 此复选框不允许被选中、"全选"按钮不执行任何操作、选项为"完成导入"已禁用。 我现在该怎么办?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的情况下、您可能会从 Project Explorer 视图(通过"Delete")中删除它、但未启用从文件系统中删除的复选框、如下所示:

    因此、工程仍在目录中、但 CCS 不可见。

    请参阅此疑难解答链接中的第一项:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#troubleshooting

    谢谢

    Ki