This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:如何在 Code Composer Studio 8.3.0中找到"refactor "命令?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/778296/ccs-codecomposer-how-can-i-find-the-refactor-command-in-code-composer-studio-8-3-0

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、 我在 Windows 10上使用的是 CCSv8.3.0。 当我将 光标放在变量名称上时、没有任何重新计算的选择。 如果我选择变量名称并单击鼠标上的右键、则也没有重因子选择。

但是、我可以在帮助内容中找到"重构"。 因此、请告诉我如何找到命令、我已根据帮助内容进行了尝试、但不会出现与"refortor "相关的对话框、如我上传的图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    在简单的视图中、正确的上下文菜单是"简化的"、因此您不会看到重构菜单。 如果您退出简单模式、它将使用 CCS Edit 透视图、该透视图具有此菜单项。

    要禁用简单模式、请转至 View 菜单并选择 Getting Started。 然后选择否以使用简单模式。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢你的答复。 我现在不使用简单模式、我找到了重构菜单。 但还有一个问题、即当我不使用简单模式时、项目浏览器也会在左侧隐藏(换言之、折叠)、但我想将项目浏览器菜单固定到屏幕上、是否有任何方法可以这样做?

    项目资源管理器会像图像一样自动隐藏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转到左侧的这些图标。 如果您单击顶部的一个、则会将 Project Explorer 恢复到其最后的停靠位置。 如果您单击底部的一个、它将滑出它、但当您单击离开时、它将滑回。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、John。