This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC13X0-SDK:在哪里设置可更改 FlashLoaderCC26x0的路径?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/778806/ccs-simplelink-cc13x0-sdk-where-is-the-setting-to-change-the-path-to-flashloadercc26x0

器件型号:SIMPLELINK-CC13X0-SDK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

映像在 CCS 中不会闪烁、而 FlashLoaderCC26x0仅位于"C:\ti\uniflash_4.6.0\desktopdb\content\TIC扩音器\win\ccs_base\arm\FlashLoaderCC26x0.out"中

Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M3_0:GEL 输出:板复位完成。
Cortex_M3_0:无法将闪存加载程序写入器件 SRAM。 错误:无法读取算法文件"C:\ti\ccsv8\ccs_base\DebugServer\bin\..\arm\FlashLoaderCC26x0.out"
Cortex_M3_0:文件加载程序:存储器写入失败:无法将闪存加载程序写入器件 SRAM。

该映像随 Uniflash 闪烁、但在电路板上成功运行。

在哪里可以更改 FlashLoaderCC26x0的路径?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Patrick Blanchard"]Cortex_M3_0:无法将闪存加载程序写入器件 SRAM。 错误:无法读取算法文件"C:\ti\ccsv8\ccs_base\DebugServer\bin\..\arm\FlashLoaderCC26x0.out"[/quot]

    假设中的 CCS 确实安装在 C:\ti\ccsv8中、该路径看起来正确-该文件应该在那里(我在安装中看到它)。 您在该目录中看到了什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将./arm/*.out 复制到所述的方向,并且可以正常工作。 谢谢!

    PS、在调试器设置中该路径的位置是什么?