This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:在 TI 编译器 v18.1.5和 GCC ARM v7.2.1 (Linaro)之间切换会丢失所有设置

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/778563/ccs-launchxl-cc2650-switching-between-ti-compiler-v18-1-5-and-gcc-arm-v7-2-1-linaro-lost-all-settings

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有 project_zero_app_cc2650launchxl、它可以使用 TI 编译器 v18.1.5正确编译、而不会出现任何问题。

(笑声) 但是、当我从 TI 编译器 v18.1.5切换到 GCC ARM v7.2.1 (Linaro)时、会丢失所有设置、例如定义、包含路径等

是否有任何方法可以在不丢失配置的情况下切换到另一个编译器,或者您是否有适用于 Project Zero 的 GCC ARM v7.2.1的示例??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Denis Kotov"]... 但是、当我从 TI 编译器 v18.1.5切换到 GCC ARM v7.2.1 (Linaro)时、所有设置(如定义、包含路径等)都会丢失

    [引用 user="Denis Kotov"]是否可以在不丢失配置的情况下切换到另一个编译器[/quot]

    这是预期行为。 当切换编译器供应商(TI -> GCC)时、它将为您切换到的编译器应用默认选项。 过去曾有人请求尝试将尽可能多的选项映射到新编译器类型、但这种方法存在许多问题、因此放弃了计划中的选项。  

    [引用 user="Denis Kotov"]您可能有适用于 Project Zero 的 GCC ARM v7.2.1的示例?[/quot]

    这是最好在蓝牙论坛中向器件专家提问的问题。

    谢谢

    Ki