This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:其中 SysConfig 位于 CCSv9.2

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/852322/ccs-cc3220sf-launchxl-where-is-sysconfig-at-ccsv9-2

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚观看了 SysConfig 包含在 CCSv9.2中的 Youtube 视频、但无法在任何位置找到。 它到底在哪里?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kel、

    打开.syscfg 文件时会启动 SysConfig 编辑器。  最新 SimpleLink SDK 中的示例工程中包含.syscfg 文件。  在这里、我的工作区中有一个空示例。  我双击.syscfg 文件、它将在编辑器区域中打开。

    编译工程时、.syscfg 文件将自动"编译"、这反过来会生成用作编译一部分的源文件。

    如果您想进行测试、我建议您获取最新的 SDK 并导入一两个示例。  然后、您可以构建配置。

    此致、

    John

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克尔

    我只能通过 Simplelink SDK 中的现有项目访问 SysConfig。 就像您一样,我看不到任何菜单项(“文件”-->“新建”,或从菜单视图中)。  

    我怀疑这是有意的(始终从现有项目开始)、但我将确认。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 CC2640R2F SDK 3.30的示例程序中看不到该.syscfg 文件。  

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克尔

    CC2640R2F SDK 似乎没有 SysConfig 示例。 抱歉。  

    我看到的特性是 CC13x2/CC26x2、MSP432P、MSP432E 和 CC322x。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。