Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有一个 Spectrum Digital XDS560R、我尝试将其用作 CCS 3.3的 JTAG 仿真器。 我按照 SD (http://support.spectrumdigital.com/ccs3x_xds560r/)为基本 CCS 3.3 (无 SR)和带有 SR 12的 CCS 3.3提供的指令进行操作、但无论如何都不幸运。
我能够根据 Windows 10 64位成功安装驱动程序、但当我尝试通过 CCS 连接时、我遇到了两个不同的错误:
(1)初始化仿真器失败(行为就好像器件甚至未连接、但仍允许我打开 CCS)。
(2)无法加载 c:\CCStudio_v3.3\drivers\tixds560c6x.dvr、并且无法打开 CCS。 请注意、我已验证此.dvr 文件是否存在。
我一直在使用 XDS510、但在相同的设置中没有任何问题。 但是、我注意到、有效的 XDS510设置称为"XDS510USB"、而 XDS560仅在 CCSetup 中提供非"USB"仿真器选项。
对此有任何建议吗? 我猜这与 Code Composer 指向正确的文件(或提供给 CCS 的正确文件)有关。 看起来 CCS v3.3应该支持这个器件: http://emulators.spectrumdigital.com/files/Emulator_CCS_OS_Compatibility.pdf
谢谢、
阿尔茨