This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SMARTRF06EBK:CC1310DK

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/847363/ccs-smartrf06ebk-cc1310dk

器件型号:SMARTRF06EBK

工具/软件:Code Composer Studio

TI-RTOS 的问题。


当我使用 TI-RTOS 创建一个项目并使用 XGCONF 配置.cfg 文件时、当定时器被中断时、Swi 开关 LED 启动、程序只能在调试器下工作。 脱机时、只执行在 BIOS 启动前写入的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bukmop、

    是否可以附加.cfg 文件? 您还在使用哪个版本的 SDK? CCS 禁用 WD。 当您未连接到 CCS 时、这可能是个问题吗?

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我正在使用:

    XDCtools 版本3.32.0.06

    适用于 CC13XX 和 CC26XX 版本的 TI-RTOS。 2.21.1.08

    e2e.ti.com/.../empty_5F00_min.cfg e2e.ti.com/.../empty_5F00_min.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bukmop、

    我只是想跟进一下、看看您的问题是否已解决。

    谢谢、

    Riz