This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:DRV8711

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8711EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/848020/ccs-launchxl-cc2640r2-drv8711

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:DRV8711DRV8711EVM

工具/软件:Code Composer Studio

尝试使该 Launchpad 与 DRV8711步进电机控制配合使用。 我无法获取任何 TI 样片代码!! 我需要它来旋转一个 TF mini、作为我的激光雷达项目的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我需要一些时间来看看这个问题。 你会在10月17日之前收到我的回复。

    提前感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我很抱歉耽误你的答复。

    为了更好地了解您所面临的问题、我有几个问题、

    • 您是否能够验证代码是否已成功上传到 launchpad?  
    • 您是否能够看到来自 Launchpad 输出的任何信号进入 DRV8711?
    • 您使用的是 TI 的 DRV8711EVM 板还是您自己的板?
    • 您是否能够看到来自 DRV8711输出的任何信号进入 TF mini?

    我将等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您的问题是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我假设您的问题已得到解决。 我将关闭此主题、但您仍可以回复此帖子。 如果该主题已锁定、请单击"提出相关问题"以获取进一步帮助。