This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:CCS v9.2突出显示了搜索中的颜色错误-结果设置

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/850743/ccs-tms320f28335-ccs-v9-2-highlight-color-bug-in-search---results-setting

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试通过以下链接解决问题、但这是不可能的。

我使用 CCS v9.2

https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/688860?CCS-TMS320F2806-Highlight-Color-search-results-Setting

如何解决此问题?

谢谢、

黄在昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JaeChang、

    如果您使用 C/C++ Search、则 Eclipse 中存在一个错误、阻止您使用 GUI 更改颜色。  您需要在另一个线程的末尾使用变通办法、即其周围有绿色框的帖子。  我已验证这在9.2中仍然有效。  从该另一个线程下载.EPF。  在 CCS 中、转到"File"->"Import"。  在常规下选择首选项。  指定.EPF。  现在、您将看到 C/C++搜索匹配的背景颜色发生变化。  如果要修改颜色、可以在文件中更改颜色、然后再次导入。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    这是通过绿色框的方法完成的。

    文件是通过 File -> Import -> General -> Preferences 中的步骤导入的。 -(STEP.01)

      -(步骤1)

    我无法确认未验证"searchbackground.EPF"文件中的设置。 这是正常的吗?  

    -(步骤2)

    然后 CCS 将自动重新运行。 但是、它不会改变。

    出了什么问题吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣。  今天、我将再次尝试、它在 CCSv8.3中工作得非常完美、但在 CCSv9.2中无法正常工作。  我发誓我昨天在9.2工作。  9.2我还看到了我昨天没有看到的重新启动提示。  也许昨天我使用的是我更新过的 CCS 安装?

    我需要进一步了解这一点。  目前、在 CCSv9.2中、它也不适用于我。  可能是首选项文件中所需的 ID 已更改。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查。

    是的、我安装它已经有一段时间了。

    我们目前使用的是不同版本的 CCS。

    我希望这将得到很好的解决。

    再次感谢您的帮助。

    Jae-Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jae-Chang、

    这仍然是不幸运的。  我将提交缺陷以跟踪此情况。  希望开发团队能够提出权变措施。

    CCSIDE-3724正在跟踪此问题。

    此致、

    John