This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CAN#39;t DOWNLOAD、错误1170

Guru**** 2593820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/851800/ccs-cc3220sf-launchxl-can-t-download-error-1170

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

我试图将编译的演示项目下载到开发板、但没有成功。 我总是会得到以下错误:

(错误-1170 @ 0x0)

无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。

(仿真包8.3.0.00003)

我复位、循环通电、更改了 JTAG 设置、但未进行任何更改。 我只是编译其中一个 RTOS 示例。 在 iMac 上运行、具有 macOS 10.13和 CCS 9.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够将代码下载到此电路板? 如果不是、请检查以下包含一系列故障排除提示的主题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/657423 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线程中的所有建议都没有帮助、跳线处于正确位置、电路板处于开发模式。 此外、当我测试与电路板的连接(项目属性、测试)时、连接工作正常、未报告单个故障。  我确实注意到一个不同的示例项目(一个 NORTOS 项目)构建和下载只是正常-两个 CCXML 文件之间似乎存在差异。 将'gow' ccxml 文件复制到'bad'项目允许下载正常。

    虽然我注意到两个 CCXML 文件之间的 CCS GUI 存在差异、但似乎无法进行更改。 起初、我想将它们并排放置、并进行了更改、因此文件是相同的、我可以在该过程中学习一些知识。 但不会  

    每次下载时、我的 CCS 透视图布局都会发生变化。 每次我必须重置它时。 每次我打开某个窗口(例如 Explorer)时、都会修改布局以及任何窗口只是插入中间的某个位置。