This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3MD:程序崩溃的原因

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/851777/ccs-tda3md-the-cause-of-the-program-crash

器件型号:TDA3MD

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我需要 在 CCS 中启动一个静态库(M4)项目。 作为 您的开发 指南, 我在 制作过程中遇到了一些困难。 当我调用 libs 中打包的函数时、我的程序崩溃。

我的 CCS 配置属性 如下:

如果您需要详细  描述我的问题 ,请 访问  以下网站 链接 :e2e.ti.com/.../3143761

如果 有人 能 提供帮助,非常感谢。

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    另一个线程已分配给设备专家-他们可以为您提供最佳帮助。

    请继续关注另一个主题、我将关闭这个主题。

    谢谢

    Ki