This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:Code Composer Studio 版本8中的 XDS100v3调试器模式连接问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/851483/ccs-tms320f28377s-xds100v3-debugger-mode-connection-issue-in-code-composer-studio-version-8

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 TMS320F28337S 与 CCS 版本8搭配使用。

我正在检查 C2000的示例代码。 我在 MCU 上下载了休眠模式的示例代码。 它进入休眠模式、但现在它仍然处于该模式、而我的调试器无法重新连接到 MCU。 在该示例中、代码下载到闪存中。 当我尝试连接时、它会出现以下错误。

  

同时、我的目标配置设置如下所示:(此目标配置为默认配置、在出现此问题之前它工作正常。)

请告诉我应该如何将 MCU 与调试器重新连接。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 CCSv9.2上运行 C2000Ware 中的 example_2802xHaltWake 示例的 LAUNCHXL-F28027板上遇到连接错误(目前无法访问 LAUNCHXL-F28377S)、但该消息会提示用户唤醒器件:

    [引用 user="message"]

    连接到目标时出错:
    (错误-1155 @ 0x0)
    器件可能在低功耗模式下运行。 调试器已强制器件唤醒。 选择"OK"来尝试完成调试连接。
    (仿真包8.3.0.00003)

    [/报价]

    此外、至少在示例代码中、可以通过下拉 GPIO0来唤醒器件。 您的代码是否具有类似的内容?  

    同时、我还将与器件专家进行跟进、因为他们可能对器件退出休眠模式有更多见解。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔