This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:停止 TMS320F28379D 微控制器中 CLA 的流水线

Guru**** 2604445 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/849924/ccs-tms320f28379d-stop-the-pipeline-of-cla-in-tms320f28379d-micro-controller

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:  

我使用 TMS320F28379D 通过使用一个阵列的 GPIO 端口 A 来生成一个50kHz 的正弦波。 它成功生成了正弦波、但问题是当数组具有相同的点时、它只需使用控制律加速器(CLA)的流水线跳过重复数组。 是否有任何方法可以停止管道进程? 如果有方法可以停止流水线流程、请简要说明一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    不幸的是、我不确定我是否理解您遇到的问题。  您能详细说明吗?  它在某些条件下工作、但在其他条件下不是专门与 CLATM 配合工作。  您是否尝试通过单步调试 CLA 代码?

    该流水线可能会导致对单个位置执行读-修改-写操作时出现问题。  我的理解是、这是一个复制操作。  如果情况不是这样、请告诉我。

    如果您尝试调制方波的占空比、您可能需要考虑使用 PWM 模块来生成波形。

    以下是一些相关帖子、这些帖子可能会有所帮助:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/532896

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/779876?CCS-TMS320F28379D-Pulse-Width-Modulation-SPWM

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    我在大约一周内没有听到您的反馈。  如果问题已解决、请按下"已验证的答案"按钮让我知道。  如果尚未解决、请使用其他信息回复。

    此致

    Lori