This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5152:编译问题

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/847371/ccs-msp430f5152-compile-question

器件型号:MSP430F5152

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我的客户需要有关 CCS 编译的支持。  请帮助您查看以下问题并提供支持吗? 谢谢!

使用 CCS9.2 IEC 环境编译 MSP430示例代码时、客户获得了.out 文件。 .out 文件如何转换为.txt?

2. ULPMC_FW_UPDATE.EFI 是一种用于更新固件的工具。 此工具在 UEFI Shell 环境下运行。 TI 能否在 Windows 操作系统下提供更新工具?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、

    请查看《适用于 MSP430的 CCS IDE 用户指南》的第3.1.6节、网址为:  

    www.ti.com/.../slau157ar.pdf

    2.我不确定该工具是什么-在我们的软件目录中找不到任何东西。 也许这是您客户的专有工具。

    我会将此主题转发给可能知道此更新程序的组。   

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rui

    我 之前没有在哪里下载 ULPMC_FW_UPDATE.EFI? 它是由 TI 开发的吗?

    为什么使用 ULPMC_FW_UPDATE.EFI? 客户是否只想将 固件下载到器件? 我们有很多方法可以通过 PC 来实现这一点。 您可以使用4线 JTAG、SBW 或 BSL 来实现此目的。 我们有很多软件和硬件来支持这一点。

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Rui

    您是否已解决问题? 有任何更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Rui

    我将首先关闭该主题、如果您想讨论该问题、您可以直接从此处回复。