This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:类型#1965无法打开源文件"ti/drivers/SDSPI.h"

Guru**** 1930900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/851194/ccs-msp432p401r-type-1965-cannot-open-source-file-ti-drivers-sdspi-h

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试构建位于 http://www.ti.com/tool/TIDEP-0091#technicaldocuments 上的液位传感演示。 我转到了包含该软件的部分、并获得了名为"tidcde2c"的 zip 文件。它附带两个项目:level_sense、demo、构建良好;MSP_level_sense、demo、在标题中给出了错误。 鉴于这是一个直接从网站上下载的软件、为什么我无法构建该程序?

我使用的是 simplelink msp432 SDK 3_30_00_13和 mmWave_SDK_03_02_00_04也是 CCS 9.1.0

如果有任何帮助、我们将不胜感激、

谢谢、

Emmanuel Hidalgo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emmanuel、

    当前版本的 msp432 SDK 似乎将 SDSPI.h 文件放在不同的位置。  

    /ti/drivers/sd/SDSDPI.h

    这是问题的原因。

    创建示例时使用的 SDK 可能会将文件放在不同的目录中。 根据 \level_sense_demo\docs\level_sensing_GSG.pdf 中的文档、使用的 MSP432 SDK 版本为1.40。 比您使用的3.30版本旧得多。

    您将需要使用该较旧的 SDK 版本或更新示例以使用较新的 SDK 版本。

    请注意、SDK 版本3.30与 CCSv9.2.0有一定的相关性。 因此、如果您希望使用最新的 SDK、还应更新您的 CCS 版本。

    谢谢

    Ki