This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:最近升级了 CCS 9.1、带有"CCS App Center""Resource Explorer"未能连接到 TI

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/847587/ccs-recently-upgraded-ccs-9-1-with-ccs-app-center-and-resource-explorer-failing-to-connect-to-ti

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我将 Debian Linux 10.1下的 CCS 9.1升级到9.2升级更改了闪屏、但下面的内容似乎尝试连接到本地主机。

"CCS 应用中心"

"资源浏览器"

我知道这一点是因为在第一次发生后、我启动了应用程序 Wireshark 并重试了两个应用程序、它们将连续使用"Resource Explorer" 和"CCS App Center"进入本地主机进行几次尝试、然后抱怨无法连接。 似乎没有尝试连接到 TI 网站。

那么、这是配置问题吗? 如果是、我在哪里修复这两个应用程序尝试连接的位置?

提前感谢。

附件是 CCS App Center 的图像。

我还附加了 Wireshark log.e2e.ti.com/.../2019_5F00_1014_5F00_01_5F00_localhost.pcapng.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    [引用 user="Stephen Phillips "]我将 Debian Linux 10.1下的 CCS 9.1升级到了9.2[/引用]

    您是否对 CCSv9.1进行了增量更新、并将其更新为 CCSv9.2.0? 或者、您是否只是从头开始安装完整的9.2? 我假设是前者、但我只想确定。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我逐步将9.1更新为9.2、因此是的。
    我没有收到电子邮件通知、因此对您的查询没有作出响应表示歉意。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将添加我安装的9.1 2019-0716 (11:03 EST)

    因此我没有将9.0升级到9.1。 只是为了清楚。

    我从9.1更新为9.2 2019-1014 (16:47 EST)。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否再次检查 App Center 和 Resource Explorer?

    我希望 App Center 能够正常工作(我们已针对此问题纠正了一个服务器问题)。 但我不确定 Resource Explorer 是否适合您。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过在系统中重做桌面链接和菜单链接来解决问题。

    我删除了旧的桌面图标和菜单项,然后重做了菜单项。

    我将路径设置为~/ti/ccs910/ccs/eclipse/ccstudio

    在运行 CCS 之后、我无法确定磁盘缓存是否缓存了旧条目(这可能是我在过去几个月中更新过的其他应用程序的问题)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣。 感谢您的更新、很高兴听到它正在工作

    Ki