This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS/TMS320F28379D

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/846757/ccs-tms320f28379d-ccs-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在使用 TMS320F28379D Launch Pad XL。

我的应用是从 PC 上的 python 代码中读取字符串"A 到 Z"。 我该怎么做?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Shivashankar C">我的应用程序是从 PC 上的 python 代码中读取字符串"A 到 Z"。 我该怎么做?   [/报价]

    我不太理解您要做的事情。 请提供有关您确切需要做什么的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想从 COM 端口读取字符串!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望在 F28379D 上运行的应用打开器件 COM 端口上的连接、以读取主机 PC 上 python 源文件内的字符串吗?

    如果不正确、请(再次)提供您希望执行的操作的确切详细信息。 非常详细。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、  

    此问题尚未解决、我已开始处理其他项目。 因此、它不是时间的优先级。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 更新后、请告知我们。

    Ki