This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "Resource Explorer 遇到问题"从 CCS 内部访问 Resource Explorer

Guru**** 2535120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/849699/resource-explorer-encountered-a-problem-accessing-resource-explorer-from-inside-ccs

器件型号:MSP430FG4618
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在努力让 Resource Explorer 在 CCS 中打开。 我已经多次尝试过论坛中提出的每一项建议、甚至还尝试了全新的 CCS (9.2.0.00013)安装、全部都没有结果。

回答一些正常问题;

  • 我没有运行 Malwarebytes 或 Webroot。  
  • 所有防火墙都已关闭
  • 运行 Windows 10内部版本18362  
  • /ti 下的唯一目录是 ccs910 (应删除)、ccs920、tirex-product-tree 和 zips (空)
  • 已删除浏览器缓存和 tirex-local-server 日志
  • 我以前从未运行过 Resource Explorer

我已附上您通常需要的两个日志。 嗯、我已经尝试过、但是所有插入文件似乎都是在文本下面加载了几个图像。 当我尝试发布它时、它抱怨说它们不在扩展名列表中(它们都是.log)。 还尝试简单地拖放这些内容、但结果相同。 抱歉、但不知道需要附加这些内容!

我不知道这有多重要、但在发布前、在"正在加载... 启动 TIREX"消息时、它确实打开 Resource Explorer 一段时间、但随后出现"Resource Explorer 遇到问题等"消息。 在其中一个论坛笔记中、有人提到超时。 这是否只是我们在这里通常使用的缓慢的互联网访问(光纤、但我们在国外很好!)?

此致、Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布帮助请求的魔法...

    我之前真正要做的是 MSP430Ware、因此下载了这个独立版本、然后重新打开 CCS 以找到并安装它。 这一切都是计划的。 重新启动 CCS、Resource Explorer 也开始使用。 不确定这里到底发生了什么变化、但现在似乎都在运行。

    此致、Andrew