This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CODECOMPOSER:CCS 7.4.0中属性的擦除选项

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/848131/compiler-codecomposer-erase-option-of-properties-in-ccs-7-4-0

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我想在执行调试操作时擦除信息存储器。

我在 CCS 中设置了属性的擦除选项、但无法更改。

如何解决问题?

这些是我在下面执行的步骤、

1) 1)点击 Erase Options 的"Erase main and information memory"。

2) 2)点击窗口的"Apply"。

3) 3)点击窗口的"OK"。

之后、我无法擦除信息存储器、擦除选项仍为"仅擦除主存储器"。

此致、

陈玉俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的步骤看起来正确、应该可以正常工作。 我自己尝试了、选择仍然不变。 某件事在你的末尾表现不正常

    您是否可以尝试在 工程的调试启动配置中显式应用该设置(在'Run -> Debug Configurations'下)并查看应用该更改是否有效?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试过更改配置的方法、但它也不起作用。

    请查看下图、

    我可以将擦除选项更改为"Erase main and information memory"、但"Apply"按钮不允许我按下。

    我还尝试直接按下"Debug"按钮而不按下"Apply"按钮、信息存储器中的数据仍然存在。

    我可以检查哪个选项、或者如何解决问题?

    我现在使用编码在主过程开始之前擦除数据、而不是在设计过程中使用调试选项。

    此致、

    于传陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Yu Chuan Chen "]

    我可以将擦除选项更改为"Erase main and information memory"、但"Apply"按钮不允许我按下。

    我还尝试直接按下"Debug"按钮而不按下"Apply"按钮、信息存储器中的数据仍然存在。

    我可以检查哪个选项、或者如何解决问题?

    [/报价]

    这很奇怪。 当您更改选项时、"Apply"(应用)按钮将变为可用。 启动配置文件是只读文件或其他文件。

    您能否删除启动配置、然后重新启动项目的调试会话? 这将导致 CCS 创建一个新的启动配置文件。 然后查看您是否可以修改这些设置。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、我可以尝试。 如何删除启动配置?

    是否有任何信息或用户指南可让我阅读以完成操作?

    此致、

    于传陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Yu Chuan Chen ]当然可以尝试。 如何删除启动配置?

    从列表中选择配置并按删除按钮:

    [报价用户="Yu Chuan Chen "]是否有任何信息或用户指南可以让我阅读以完成操作?

    用户指南的"调试"一章有几节介绍启动配置和调试选项:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index_debug.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在告诉我之后、"应用"按钮可供按下。

    但仍不能将其设置为"擦除主内存和信息内存"选项。

    芯片信息仍然存在。

    调试配置的窗口仍然显示为"仅擦除主存储器"选项。

    我现在该怎么做?

    请注意、

    Yu-Chuan、Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Yu Chuan Chen "]

    但仍不能将其设置为"擦除主内存和信息内存"选项。

    芯片信息仍然存在。

    调试配置的窗口仍然显示为"仅擦除主存储器"选项。

    [/报价]

    奇怪的是、CCS 没有写入权限来修改启动配置。

    在调试会话后尝试更改它。 当您处于调试会话中时、转至"Tools -> Debugger Options"并从此处应用闪存设置。 对话框底部应该有一个按钮来"记住我的设置"。 也应用该按钮。 然后再次尝试重新启动调试会话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可以在调试会话中更改。

    就像您告诉我的那样、使用"记住我的设置"可以正常工作。

    此致、

    Yu-Chuan、Chen