This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430G2553:在 Linux 上的 CCS V9.2上安装4.3.7 MSP430编译器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/849318/compiler-msp430g2553-install-4-3-7-msp430-compiler-on-ccs-v9-2-on-linux

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我最近在 Linux 上升级到了 CCS V9.2、并尝试找到并安装较旧版本的 TI MSP430编译器、特别是4.3.7。 我无法在任何地方找到它、即使在存档的页面中也是如此、在那里、它的范围仅为4.4.8。 这对我来说是强制性的、因为我的代码非常严格、并且通过优化、它不适合我使用高于所需版本的目标编译。 是否有一个很旧的秘密存档页面、或者 TI 的某个人是否能够将.bin 文件发送给我? 在 CCS 上使用在线升级工具不适合我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430编译器版本4.3.7仍可从 CCS 中安装。  选择 Help | Install Code Generation Compiler Tools、然后使用下面的屏幕截图作为指南。  请确保不要选中"仅显示可用软件的最新版本"框。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    感谢您的回复。 我尝试过在线方法、但对我来说不起作用。 它允许我选择所需的版本(4.3.7)、下载它、据称安装它、并最终要求我重新启动 CCS、它会尝试重新启动 CCS (出现闪屏、但最终不打开)。 当我启动 CCS 时、工程属性中没有 TI 编译器(仅 GCC)、因为我卸载了最新版本18.12.3。 我签入了/ti/ccs920/ccs/tools/compiler 文件夹、但它没有。 IDE 中的在线方法对我不起作用。 CCS V9是否存在依赖项问题? 如果我只能找到适合 Linux 的.bin、我希望我可以手动安装它。 是否有线索知道在哪里找到它?

    此外、对于该版本之后的优化(按代码大小)回归有什么想法?

    谢谢、此致、

    Stefano

    PS 我可能会尝试擦除并重新安装 CCS、缓存中的某个位置可能存在错误、但我怀疑再次尝试会解决该问题。 bin 会做的...宾戈! :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我相信您遇到的问题与以下主题中描述的问题相同:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/847224

    请尝试在 desouza 的帖子中描述的解决方法  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    你找到了! 我确认问题完全相同、解决方法解决了问题(安装程序的误导性建议使我感到迷惑)。 几周前、我在 e2e 搜索过、但没有发现任何东西、并且暂时放弃了、直到问题重新出现、无法继续。 非常感谢您(和 George 先前)花时间帮助我。 我希望这个错误能得到修复、因为它相当令人困惑。

    此致、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到解决方法对您的案例有所帮助。 感谢您的更新!

    [引用 user="Stefano Di Segni"]我希望此错误能得到修复,因为它很容易混淆。

    是的、这是一个可恶的错误、我们一定会在下一个 CCS 版本中修复它。 我们还在考虑使用9.2.0的修补程序(没有时间范围、何时会发生这种情况)

    Ki