This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:CC1310

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/845213/ccs-launchxl-cc1310-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

UART_RETURE_NEWLINE 问题是否在 SDK 3.10中得到解决?  

我认为它仍然没有解决。 请建议我在 UART 读取操作中读取变量 NO 字符的替代方法。

此致、

Pandurang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pandurang、

    如果要在 UART_READ()操作中读取可变数量的字符,可以使用“返回部分”模式。 在此模式下,UART_READ()将返回在发生硬件读取超时后收到的任何数据。 注意:硬件读取超时不是 UART_Params 传递到 UART_open()的读取超时。 要使用此模式,您可以通过控制调用启用它:

    #include 
    
    UART = UART_OPEN (BOARD_UART0、&uartParams);
    UART_CONTROL (UART、UARTCC26XX_CMD_RETURE_PARTIT_ENABLE、0);
    

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案。  

    我们如何更改硬件超时参数? 无法弥补。

    请建议一些描述所有这些内容的文档。

    此致、

    Pandurang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pandurang、

    查看 SimpleLink MCU SDK 驱动程序 API 参考 页面。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢