This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:有关迁移 CCS 服务器的问题

Guru**** 2593720 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/848399/ccs-questions-on-migrating-ccs-servers

主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户计划将 CCS2和 CCS3从一台服务器迁移到另一台服务器。 在服务器迁移期间是否有任何需要注意的事项? 您可以提供哪些指导原则? 这将在迁移过程中对用户产生什么影响?

仅供参考、他们需要与我们的传统 CCS2和 CCS3一起使用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们现在安装在哪种服务器上、它们计划迁移到哪种服务器?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    就服务器类型而言、我已经查看了详细信息、我看到的只是它

    • Flex 许可证类型
    • Windows 操作系统

    这很可能是许可证迁移到的类似环境,在我们团队的许可证服务器管理员根据工具类型和许可证数量做出决定之前,我不会拥有这些详细信息。 CodeComposer 版本3.3是否可以免费下载?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Go Bravos"]看起来 CodeComposer 版本3.3是免费下载的?

    是的、现在免费提供、不再需要许可证文件。 不再支持浮动许可证(因为它们不再相关)。

    CCSv2不可免费下载、但我们可以根据具体情况提供下载链接。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    谢谢。 您希望服务器端提供哪种类型的信息? 对提供的信息有什么看法?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您提到将 CCSv2/3迁移到另一台服务器时、我假设它当前在某些 Windows Server 环境(如 Windows Server 2003或其他环境)上运行。 只是想确认具体的版本以及它们要移动到的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者他们只是询问许可证服务器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    是的,它只是许可证服务器…而不是已安装该工具的工作站。 它们只有一个 CodeComposer Studio 2安装。  他们已经拥有许可证、只需确保将其移动到不同的许可证服务器即可。 如所示、安装了该工具的工作站在迁移过程中是否会遇到任何服务中断?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="go Bravos"]如所示,安装了该工具的工作站在迁移期间是否会遇到任何服务中断?

    经过进一步调查、我发现 CCSv2和 CCSv3实际上从未对许可证服务器提供任何支持。 整个 flex LM 许可证服务器支持从 CCSv4开始、并从 CCSv7开始停止。  

    如果计算机上已安装 CCSv2和 v3、则它将继续在该计算机上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brad 和 Ki 为此提供的所有帮助。  认为我是一个非常满意的客户:)   

    ...只需确认...在许可证迁移期间、最终用户工作站上的工具服务不会中断? 或者,在将许可证迁移到其他许可证服务器时,该工具是否可能不起作用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    [引用用户="Jessica McNalli"]来确认...在许可证迁移期间、工具在最终用户工作站上的服务不会中断? 或者,在将许可证迁移到其他许可证服务器时,该工具是否可能不起作用?  [/报价]

    对于 CCSv2和 CCSv3、CCS 启动(或运行)时不会进行许可证检查(无论是远程还是本地)。 因此,如果安装了产品,就是这样。 这在 CCSv4-CCSv6中发生了变化、其中需要许可证文件(节点锁定或浮动)。 但不适用于 CCSv2&v3。  

    您提到了正在迁移的许可证。 我不确定该许可证适用于哪种产品、但它不适用于 CCSv2&v3。