This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:支持 Beagle Bone AI 的 CCS 平台

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5729

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/845472/ccs-am5728-ccs-platform-support-for-beagle-bone-ai

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: AM5729

工具/软件:Code Composer Studio

是否有计划为 Beagle Bone AI 平台提供适当支持?

让 BB AI 成为 CCS 中支持的平台将会很有用、这样我们就可以使用 JTAG 来加载和运行各种裸机测试应用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、CCS 中没有针对 BeagleBone AI 的委托支持、但这并不意味着这种支持永远不会发生。  

    无论如何、我不确定 BeagleBone AI 如何偏离 GPEVM 和 IDK 等其他 AM572x 平台。 如果您有此类板、您是否可以使用这两种其他平台配置之一连接到它?  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、我看到我在标签中使用了错误的处理器来解决这个问题。 BB AI 使用 AM5729、而不是 AM5728。 期望 CCS 能够连接到完全不同的处理器吗?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    从纯 JTAG 的角度来看、AM5729是 AM5728的超集(它有四个 EVE 内核)、也可能有一些额外的外设。 如果未连接到这些 EVE 内核、则使用 GPEVM_AM572X 或 IDK_AM572X 的连接很可能 会起作用。  

    无论如何、AM5729器件仍处于预览状态、我请求提供有关如何完全支持此新器件型号的信息。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    在下一版本9.3中、CCS 将支持 AM5729器件、但您可以使用已经存在的 AM5728器件进行连接。  

    但是、BeagleBone AI 将需要平台验证、目前没有添加此功能的计划。 但是、如果发生这种变化、我将在该主题上发布。  

    此致、

    拉斐尔