This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:复制的 F28M36x controlCARD R1.1 - CAN#39;t 通过 XDS100V2仿真器与处理器通信

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/847969/ccs-ccstudio-c2000-replicated-f28m36x-controlcard-r1-1---can-t-talk-to-the-processor-thru-the-xds100v2-emulator

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用参考设计文档复制了 F28M36x controlCARD R1.1

我在通过 XDS100 V2仿真器进行 CCS 连接时遇到问题。 我无法通过 XDS100V2仿真器与处理器通信、因为我们没有 FTDI (USB 转换器) EEPROM 文件

在哪里可以获得 XML 文件来设置 FTDI 芯片以进行 XDS100V2仿真,并通过 JTAG 与处理器通信?

非常感谢、

条例草案 G