This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:构建网络项目时出错

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/848247/ccs-cc3220sf-launchxl-errors-building-the-network-teminal-project

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SFSysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在尝试运行 Academy 培训、当我尝试构建"network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"项目时、我收到此错误消息:

编译文件:"../common.syscfg"
调用:SysConfig
"/home/anne/ti/ccs910/ccs/utils/sysconfig/sysconfig_cli.sh -s "/home/anne/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_30_00_04/.metadata/product.json -o "syscfg""./common.syscfg"
正在运行脚本...
subdir_rules.mk:17:目标'Build-1132616017-InProc '的配方失败
错误:未知器件引脚'29':
处理组件'ANTSEL1'时
   请访问 o.instanceComponents.e (/home/anne/ti/ccs910/ccs/utils/sysconfig/dist/cli.js:9:156366)
   at n.mapValues (/home/anne/ti/ccs910/ccs/utils/sysconfig/dist/cli.js:9:160323)
   网址:/home/anne/ti/ccs910/ccs/utils/sysconfig/dist/cli.js:9:51690
   网址:/home/anne/ti/ccs910/ccs/utils/sysconfig/dist/cli.js:9:27989
   千牛(/home/anne/ti/ccs910/ccs/utils/sysconfig/dist/cli.js:9:17847)
   at function.mn.mapValues (/home/anne/ti/ccs910/ccs/utils/sysconfig/dist/cli.js:9:51662)
   在 t.BoardParser.connectComponent (/home/anne/ti/ccs910/ccs/utils/sysconfig/dist/cli.js:9:160112)上
   在 n.reduce (/home/anne/ti/ccs910/ccs/utils/sysconfig/dist/cli.js:9:160956)
   请访问/home/anne/ti/ccs910/ccs/utils/sysconfig/dist/cli.js:9:6865
   网址:/home/anne/ti/ccs910/ccs/utils/sysconfig/dist/cli.js:9:27989
gmaking[1]:***[Build-1132616017-InProC]错误1.
gmake:***[build-1132616017]错误2.
subdir_rules.mk:14:目标'build-1132616017'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

我想我的配置中有一些错误、但我按照安装网页上的说明进行了操作。 我正在运行 Ubuntu 18.04。 是否缺少库?

感谢你的帮助。

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、

    现在的情况是、SDK 的3.30版本需要 CCSv9.2或更高版本。  它与 CCSv9.1不兼容。  如果您下载并安装 CCSv9.2、您将能够导入和构建此项目。

    此致、

    John