This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069F:CCS v9.1中缺少 Blackhawk USB2000

Guru**** 2964720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/846568/ccs-tms320f28069f-blackhawk-usb2000-missing-in-ccs-v9-1

器件型号:TMS320F28069F

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

安装 CCS v9.1后、引用 Blackhawk USB2000仿真器的现有目标配置文件停止工作。  缺少 C:\ti\ccs910\ccs\ccs_base\con\targetdb\connections 中的 BH-USB2000_Connection.xml 文件以及相关的驱动程序文件。

TI 是否删除了对 Blackhawk USB2000仿真器的支持? 或者我应该安装一个附加驱动程序吗? 在安装过程中、选择了 Blackhawk 仿真器、并正确安装了其他 Blackhawk 仿真器(LAN560、PCI510、USB560等)。

此致、

Rob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    CCSv9和更高版本通常不支持 Blackhawk USB2000和 XDS510类调试探针。  CCSv9是64位应用程序。  Blackhawk USB2000的支持软件为32位、与 CCSv9不兼容。

    CCSv8.3.1是可与 USB2000配合使用的 CCS 的最后一个版本。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、这让我们把它清除了。

    现在是购买新仿真器的时候了。

    此致、

    Rob。