This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:CCS v901编译器问题:"错误#20:identifier "xxx"未定义"

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/847831/ccs-awr1843boost-ccs-v901-compiler-issue-error-20-identifier-xxx-is-undefined

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

编译器抛出错误"error #20:identifier "XXX" is undefined"、尽管在 includes 中添加了包含 identifier 定义的头文件。

请告诉我如何解决

此致、

Sagar Bhaktavatsala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读 本文 (不是来自 TI)以了解变量声明和变量定义之间的区别。   

    [引用 user="6058616"]尽管头文件包含标识符定义

    我怀疑头文件只包含声明。  程序中的任何位置都不提供定义,这就是您获得诊断的原因...

    [引用用户="6058616"]错误#20:标识符"XXX"未定义"

    谢谢、此致、

    乔治