请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650、
工具/软件:Code Composer Studio
您好! 我不熟悉 MCU 开发、我有问题、无法理解
我正在从 Resource Explorer 导入"Empty Project" 并在我的 cc2650板中运行它, 它运行得很好!
但是当我调试并打开运行时对象视图时,会出现错误.....
我可以在 LAUNCHXL-CC2650上使用 ROV 吗?
谢谢!