This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在版本:8.3.0.00009中、针对内置函数提供了 Misra 警告

Guru**** 2532870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/847826/ccs-in-version-8-3-0-00009-misra-warnings-are-available-for-inbuilt-functions

工具/软件:Code Composer Studio


(Misra-C:2004 16.3/R)应在函数原型声明中为所有参数提供标识符

外部位置:C:\ti\ccsv8\tools\compiler\ti-cgt-arm_18.1.4.LTS \include\inttypes.h C/C++ ProblemCce  

 这个问题在8.3.0.00009中是预发布的、但  在版本:7.1.0.00016中不存在  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告此问题。  我可以复制它。  我在 SDOWP 系统中提交了 CodeGen-6783问题、要求对此进行调查。  欢迎您在我的签名中使用下面的 SDOWP 链接进行访问。

    谢谢、此致、

    乔治