This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:ARM 编译器 v5.2.4可以#39;t 安装在 CCS7上

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/847309/ccs-ucd3138-arm-compiler-v5-2-4-can-t-be-installed-on-ccs7

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的冠军:

我将 CCS7 (确切版本:7.2.0.00013)用于 ucd3138器件。 对于从 TI.com 下载的固件、默认编译器为 v5.2.4、然后单击 Help (帮助)-> Install new software (安装新软件)-> code generation tools (代码生成工具)->选择编译器 v5.2.4、但它提醒我无法安装此编译器、您能帮助我解决此问题吗? 如何在 CCS7上安装 ARM 编译器 v5.2.4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    在上面的屏幕截图中、如果您选择"Show original error and build my own solution (显示原始错误并构建我自己的解决方案)"选项、这是否会告诉您"无法安装"以外的其他信息?  

    CCSv7.2.0相当旧、可能与某些编译器不兼容。 我有 CCSv7.4.0、我可以毫无问题地安装这个和其他类似的编译器。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="desouza"]

    插孔、

    在上面的屏幕截图中、如果您选择"Show original error and build my own solution (显示原始错误并构建我自己的解决方案)"选项、这是否会告诉您"无法安装"以外的其他信息?  

    [/报价]

    不会、它不会告诉此信息、但会切换到更高版本的编译器。

    我将尝试 ccs7.4.0来查看是否可以安装此编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desouza、

    我认为这可以关闭、在切换到使用 CCS7.4.0后、这个问题就消失了。谢谢。。。。