This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6727B:如何获取 GenBootCfg 实用程序

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: SM320C6727B, TMS320C6727, TMS320C6727B, SPRC203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/846227/ccs-tms320c6727b-how-do-i-get-the-genbootcfg-utilities

器件型号:TMS320C6727B
主题中讨论的其他器件:SM320C6727BTMS320C6727SPRC203

工具/软件:Code Composer Studio

我无法找到 spraa69d - SM320C6727B 引导配置应用手册中提到的 GenBootCfg 实用程序。

数据表中提到、此工具"附加"到应用手册中、但没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您使用的是 TMS320C6727或 SM320C6727的哪个器件?

    您是否还可以指向您提到的应用手册的链接? 我无法在 SM320C6727产品文件夹的"技术文档"选项卡()中找到它。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 SM320C6727B。 它是 TMS320C6727B 的耐辐射版本、我在这两个方面都查看过文档。

    我提到的文件是2009年9月的 SPRAA69D。 第17页的第6节讨论了引导加载程序实用程序

    我在 https://daycounter.com/LabBook/TMS320/C6722_Tutorial.phtml 上了解了有关该器件所遇到问题的大量信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您应该会在文档顶部的"摘要"下看到指向 zip 文件的链接。 如果您看不到它、请告诉我。 我也要将其连接到下面。  

    e2e.ti.com/.../7658.sprc203.zip

    完全解压后、genBootCfg 将位于\sprc203\TMS320C672xxBootUtils\TMS320C672xxBootUtils\TMS320C672xxBootUtils\TMS320C672xxBootUtils\bootUtils\utils\bin\中

    您需要在计算机上安装 Perl 5.8.4或5.8.6、以便从命令行调用 genBootCfg、如 使用 TMS320C672x 引导加载程序的第6.1节中所述。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Sahin