This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS/TMS320F28379D

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/846412/ccs-tms320f28379d-ccs-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我遇到了问题!

拔下 USB 电源并按下 TMS320F28379D Launchpad XL 上的重新启动按钮后、该程序不会中断。 它仅在我通过 CCS 进行调试和运行代码时有效。

示例:如果我运行 LED 闪烁程序并从 CCS 运行它的工作正常,并且如果我再次切断电源和电源,则 LED 闪烁不会工作,直到我从 CCS 再次运行程序。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivashankar、您好、

     编译配置是否设置为从闪存运行代码? 如果是、您是否检查了引导模式引脚是否 设置为适当的设置?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!