This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:如何编辑 ti_widget_button 属性以在 GUI Composer 中使用 ti-widget-streamsaver?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/846307/ccs-tms320f28069m-how-to-edit-ti_widget_button-properties-to-use-ti-widget-streamsaver-in-gui-composer

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用以下示例使用 ti-widget-streamsaver:

https://dev.ti.com/gallery/info/10648/demo_streamsaver/

当我加载演示时、演示工作正常。

然后、我尝试将这些按钮添加到另一个应用程序中。  我按照说明操作、将 streamsaver 的两行代码添加到 index.GUI 文件中、将 demo.js 文件复制到工程中、并添加具有与演示中所示相同属性的按钮。  不管用。

在遇到一些问题后,我发现问题是我的 index.GUI 文件没有 将 onclick="xxx()属性附加到按钮上。  当我手动添加这些语句时、它就能正常工作。

但是、我看不到任一项目的 GUI 编辑器的属性窗格中显示的这些属性。  此外、有些小工具在属性窗格中定义了属性、但在 index.GUI 文件中看不到这些属性(例如绑定)

我有一些问题:

  •  可以在属性窗格中添加 onclick="xxx()属性吗?
  • 我在 index.GUI 中未看到的其他属性(如绑定)存储在哪里?
  •  onclick="xxx()”记录在哪里?  我在 ti-widget-button 的组件信息页面中看不到它。

谢谢、

Ciaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡亚兰

    "Properties"窗格中不提供 onclick 属性,需要直接使用代码编辑器添加该属性。 我在任何地方也看不到 onclick 文档。 我将把这个反馈传递给 GUI Composer 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。