This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:Windows 安装程序运行、但我可以#39;t 找到这些文件

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/846593/compiler-windows-installer-runs-but-i-can-t-find-the-files

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我正在尝试安装 MSP430代码生成工具-版本18.12.1.LTS 或更高版本。 我已经尝试过 Windows 安装程序的几个不同版本。 安装程序会运行并显示它成功、但我在安装目录中看不到任何内容。 如果我重新运行安装程序并指向相同的安装目录、它会显示其中的所有子文件夹、但如果我在 Windows 资源管理器中浏览该文件夹、我看不到任何内容。 当我尝试在 code composer 中添加编译器时、它在该目录中也看不到任何内容。 每次运行安装程序时,计算机上的可用磁盘空间都会减小,因此似乎是真正解压缩文件。 我已经尝试找到安装程序说正在解压缩的一些文件名、但没有找到它们。 是否有任何关于安装位置和/或如何查找的想法? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我无法使 Windows 安装程序正常工作、但我能够从 Code Composer 中安装它:

    Help -> Install New Software->Code generation updates (帮助->安装新软件->代码生成更新)
    使用:代码生成工具更新->展开 TI 编译器更新
    取消选中底部仅显示可用软件的最新版本
    查找 MSP430 Compilier Tools 版本18.12.1并选中此复选框。 然后单击下一步和下一步、然后接受并完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进!  乔治