This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:Spectrum Digital XDS510 USB 的 CCS/TMS320C6713:CCS 连接错误

Guru**** 2545010 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/845741/ccs-tms320c6713b-ccs-tms320c6713-ccs-connection-error-with-spectrum-digital-xds510-usb

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

当尝试通过 Spectrum Digital XDS510 USB 连接 TMS320C6713B 和 CCS (Code Composer Studio)时、
有时我无法连接到 CCS。
我在无法连接到 CCS 时测量了 JTAG 接口(TCK、TDO、TMS、TDI)的波形。
出现连接错误的波形与正常波形不同。
但是、我们已确认电源、复位、时钟和 JTAG 连接正常。
请告诉我错误波形发生的原因。
采集的波形显示在附件中。(左侧正常、右侧错误)

 e2e.ti.com/.../Attachment.pdf

下面显示了一些错误消息、供参考。
『连接到目标时出错:错误0x80000200/-1060
致命错误在 OCS 期间,未知错误阻止了仿真器
及时访问处理器。
建议复位仿真器。  这将断开每个连接
仿真器中的目标、然后对目标进行下电上电
或硬复位、然后进行仿真并重新连接到每个目标。』

此致、

曼纳比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马纳贝

    请对延迟表示歉意、并感谢您发送如此详细的帖子。  

    正如您所指出的、XDS510USB 调试探针(TDO 引脚)的数据输出上会出现干扰-失败的情况是缺少转换。 出于好奇、您是否放大了转换本身、以查看这是单个脉冲是否为零或更多脉冲? 不过,这并不是与这种情况极为相关的。  

    这种情况的一个可能解释是服务器上的处理负载可能导致调试探针无法发送正确的数据。 此解释源于 XDS510调试探针是"软"探针、即 JTAG 协议栈和管理由主机处理。 探头本身具有一个 FPGA、可处理位拆裂和一些数据格式化。  

    另一个理论可能是物理/电气性质。 但是、除了电压电平的微小差异外、通过查看波形、我看不到这两种情况之间的任何显著差异。 我认为没有任何接地回路会影响这一点(噪声很低)、我不会看到反射、线路上的负载看起来是相同的(GND 和 Vcc 电平都反映了这一点)。  

    尽管如此,不幸的是,我只能提出几个评论。 XDS510技术不再受支持、因此我们进一步研究和提供修复的选项非常有限。 抱歉。

    此致、

    拉斐尔