This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO3:能否为客户复制 CCStudio V3.0?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/845945/ccs-ccstudio3-can-i-copy-ccstudio-v3-0-for-customer

器件型号:CCSTUDIO3
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

这不是技术问题。   

我使用 CCStudio V3.0为 TMS320C6713编辑软件。

我的客户希望自己编辑软件、因此需要 CCStudio V3.0的副本。

我能否向客户提供 CCStudio V3.0的副本? 或者我的客户需要通过此 E2E 论坛与 TI 签订合同。  

我检查了 CCS 主页、发现 CCSV4、5、6、7是免费使用的。 但是、CCSV3没有相关内容。

我发现 CCStudio V3.3可以从网站下载。  下载其他版本的 CCSV3需要与 TI 签订合同。

http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html#code-composer-studio-version-3-downloads

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCSv3.0不可免费使用、无法复制并提供给其他用户。  对于 C6713的开发、您可以使用下载页面上的 CCSv3.3版本。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我将尝试使用 CCSv3.3构建。