主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
在使用 Uniflash 5.1和 Code Composer 9时、我创建了一个命令行脚本以目标2个 TMS32f2812 DSP 中的1个、该 DSP 需要解锁闪存。 该脚本中止并显示“Failed:Unknown property:FlashKey0”(失败:未知属性:FlashKey0)
Generated .ufsettings 文件的键位于 json 结构中、但 dslite.exe 看起来与文件的语法不符。 任何想法。 我无法让 GUI 通过 JTAG 重新编程、但看起来命令行工具与 XDS100V2有连接、它无法解析 json 结构?
Generaled.ufsettings 输出=
{"Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator_0/C28xx":{"FlashOSCCLK":30、"FlashKey7":"77777"、"FlashKey6":"7777777"、"FlashKey5":"777777777"、"FlashKey4":"7777777"、"FlashKeyMode:"777777777"、"FlashKey2"}"FlashKeyMode:"777777777777777"、"7:"FlashKey"、"FlashKey"、"7:"FlashKey"、"FlashKey":"FlashKey":"7:"7:"7:"FlashKey"、"7:"FlashKey"、"
在 Windows 10 Pro 上运行。