This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430UIF:正在启动调试服务器... MSP430:初始化仿真器时出错:找不到 USB FET:Ubuntu 19.10

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4618, MSP-FET, MSP430FG4618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/845045/ccs-msp-fet430uif-starting-debug-server-msp430-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found-ubuntu-19-10

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件:MSP430F4618MSP-FETMSP430FG4618

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 Ubuntu 19.10并安装了 CCS 版本9.10。

我正在尝试使用 MSP FET430UIF 连接到 MSP EXPFG4618实验板

通过使用 mspdebug 连接到目标、我已经证明了我的 MSP FET430UIF 工作正常、mspdebug 可识别 FET 器件、连接到目标、让我查看4618寄存器并查看代码。

我已经运行了 ccs910/ccs/install_scripts 目录中的 install_drivers.sh 和 msp430uif_install.sh 脚本。

在 CCS 下、当我尝试设置一个新项目时、我选择:

目标:MSP430x4xx 系列 MSP430F4618

当我单击"Identify"按钮时、对于以下每一项:

TI MSP430 USB1、TI MSP430 USB2、TI MSP430 USB1、

我收到以下错误消息:

"正在启动调试服务器...
MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET "

请帮我解决此问题。

提前感谢您。

Jonathan Roberts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    [报价用户="Jonathan Roberts14"]我已经在 ccs910/ccs/install_scripts 目录中运行了 install_drivers.sh 和 msp430uif_install.sh 脚本。

    运行脚本后,是否尝试重新启动计算机? 我必须重新启动计算机才能使其与 CCS 9.1.0和 Ubuntu 19.04环境配合使用

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的建议。

    我尝试重新启动计算机、但 CCS 似乎在启动时崩溃。
    我必须通过按下重置按钮强制重新启动、因为我甚至无法打开终端。

    CCS 似乎是一个非常繁重的应用程序、我几乎已经决定放弃它、现在我正在研究在 Emacs 中设置 IDE、并尝试在 RealGUD 或这种性质的应用程序下运行 mspdebug。

    非常有必要帮助您。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够在崩溃后再次成功启动 CCS? 那么、您是否看到相同的 FET 初始化错误?

    CCS 确实是一个相当繁重的应用程序、与您所关注的环境相比尤其如此。 但是、在满足 建议系统要求的系统上、它运行得很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    再次感谢您的回复。

    重启笔记本电脑后、我成功再次启动 CCS、但是、我仍然无法连接到 MSP-FET 430UIF 和 MSP430FG4618实验板。

    我可以使用 mspdebug 可靠地连接到上述目标、并决定放弃 CCS、因为我不能再花更多的时间来解决这一连接问题。

    感谢您的善意帮助。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很抱歉您在使用 CCS 时遇到困难。 如果您决定返回、请告知我们、我们将尽力帮助您解决问题。

    Ki