This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDC1000-TDC7200EVM:固件更改

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, MSP430F5528, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/845042/ccs-tdc1000-tdc7200evm-firmware-change

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

编译和构建源代码时、为了推入 EVM、我们是否需要 FET? 在之前的一个线程(已附)中、该解决方案似乎建议将新构建推送到 EVM 中、就像进行固件升级一样。 我的理解是否正确? 请列举将新内置的内容推入 EVM 的步骤。

此致、

A N Arunkumare2e.ti.com/.../TDC1000_2D00_GASEVM-Changing-Firmware-_2D00_-Sensors-forum-_2D00_-Sensors-_2D00_-TI-E2E-support-forums.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦库马尔

    如果您更改固件、请转至 GUI 中的调试选项卡、然后在该选项卡中单击 MSP430部分中的固件更新按钮、并按照弹出的说明将新固件刷写到 MSP430器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat、

    我熟悉使用 GUI 更改固件。 我的问题是、当编译和编译源代码时、为了推入 EVM、我们是否需要 FET? 如何将新构建的代码推送到 EVM 中?

    此致、

    A N Arunkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦库马尔

    对于此 EVM 的大多数固件更新、您应该能够使用当前 GUI 来刷写 MCU。 您应该能够通过 USB 而不是 FET 刷写更新的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat、

    我使用的是 CCS、选择的型号为 MSP430F5528、选择了连接- TI MSP430 USB1 [默认值]。 编译成功、当我单击"Debug"图标时、我收到错误:

    初始化仿真器时出错:
    未找到 USB FET

    当我选择为 Connection 提供的其他选项时、结果相同。

    请提供建议。

    此致、

    A N Arunkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦库马尔

    请使用 MSP430F5529 LP 并修改 TDC1000-TDC7200EVM GUI 提供的固件。

    但是,如果您计划使用任何其他 LP 或计划完全使用自己的固件程序,则需要新的 USB FET。