This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:CCS 更新指南

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/845446/ccs-tms320f2808-ccs-update-guide

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我们拥有在 CCS 版本4.2.3.00004中开发的用于 TM320F2808的旧固件、以及代码生成工具版本5.2.10。 我现在想对固件进行一些更改、现在我想转到最新版本的 CCS 9.1。 是这样做的好吗?如果是 、这是最好的方法。 我在计算机上安装了 CCS 9.1版、但我不理解将旧 CCS v4工程转换为 CCS v9工程的最佳方法。  

最好的雷加

Hans-Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCSv4->CCSv9项目迁移非常重要。 没有涵盖这一行动的全面文件。 我建议使用 CCSv9中的 CCS 导入向导来导入 CCSV4项目。 这种方法效果相当好。 但可能存在一些问题、例如:

    • CCSv9可能会抱怨找不到编译器5.2.10版。 在这种情况下、我建议安装该版本并让 CCS "检测"它、以便可以使用它。 最简单的方法是使用CCS 中的"安装新软件"功能来安装 CGT v5.2.10。
    • 如果您的旧 CCSv4项目使用 DSP/BIOS、请注意、它不再附带 CCSv9。 您需要单独安装。 您可以从 App Center 获取指向它的链接
    • 如果您使用 DSP/BIOS、请注意、对它的调试支持已被弃用。 基本上、DSP/BIOS RTA 工具不再受支持。  

    祝你好运

    Ki