This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:毫米波传感器

Guru**** 2532310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/844696/ccs-iwr1642boost-mmwave-sensor

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在构建和运行中等距离雷达演示代码时遇到问题、当我尝试构建代码时、我收到一条错误消息、提示"未找到与该名称匹配的包含文件" e2e.ti.com/.../8585.Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 CCS、您从哪个版本的 Automotive Toolbox 导入了项目?
    您是否使用 CCS Resource Explorer 导入了工程?

     根据汽车工具箱的版本、演示可能依赖于特定版本的毫米波 SDK 以及编译器和 XDCtools 等其他工具。 请检查项目的发行说明和用户指南(在 Resource Explorer 中展开项目时可以找到)、确保已将其中提到的组件版本安装到 CCS 中、然后重新导入并构建项目。  

    让我们知道问题在这之后是否仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的器件而言、文件错误、但当我尝试导入正确的文件时、我在尝试导入文件时遇到错误:

    如下面所示、有关 如何纠正此问题的任何建议

    此项目需要产品'SYS/BIOS' v6.53.2.00或等效产品。 请在导入此项目之前安装此产品。

    此项目需要产品'com.ti.mmwave_sdk' v2.0.0.04或等效产品。 请在导入此项目之前安装此产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Julian Dove">此项目需要产品'com.ti.mmwave_sdk' v2.0.0.04或等效产品。 请在导入此项目之前安装此产品。

    如消息所示、该工程需要安装 mmWave SDK 2.0.0.04版。 您可以从此处下载并安装 SDK:
    http://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-SDK/02_00_00_04/index_FDS.html

    SYS/BIOS 将包含在毫米波 SDK 安装程序中。  

    如果您选择将 SDK 安装在默认的 c:\ti 目录(推荐)中、则下次启动 CCS 时会自动发现 SDK 并将其安装到 CCS 中。 之后、您应该能够导入和构建您的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以、但是旧版本只能使用枪、代码不能用、我可以下载代码、然后就乱码了吗? 很抱歉、我不熟悉 CCS、谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    请在传感器论坛中为最后一个问题启动新主题。 他们应该能够更好地指导您为您的器件使用适当版本的软件和工具。

    我将关闭此主题、因为原始问题已得到解答。