This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp 板载 USB Emulator_0/C28xx:加载程序之前必须连接目标。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/843856/ccs-tms320f28335-spectrum-digital-dsk-evm-ezdsp-onboard-usb-emulator_0-c28xx-target-must-be-connected-before-loading-program

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 eZdsp 与 TMS320F28335器件一起使用、并且在将程序上传到 DSP 上时遇到问题。 我确信我的驱动程序是最新的、我的 CCXML 是正确的。 我已经使用相同的设置将许多项目上载到同一 DSP (最近在一周内)、但我正在处理的当前项目似乎存在一个问题、我无法弄清楚。

似乎我已经尝试了这里的大多数步骤: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html 、但没有成功。 该项目构建良好,但在按下调试按钮“Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp Onboard USB Emulator_0/C28xx:加载程序之前必须连接目标方”后,出现此错误。

有人能解释一下这里发生了什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误消息与项目配置错误和/或特定过程一致。

    例如、第一个屏幕截图的右上角显示了 F28x 内核已断开连接。 突出显示、右键单击并选择"Connect"。  

    项目本身可能配置错误。 您能否检查其调试选项并查看是否在"General Properties"中选择了"Connection"、并且 启用了选项"Connect to the target on debugger starting"?  

    请查看 CCS 用户指南的第6.1.3.1.1和7.2.5节(可在 CCS 帮助->目录中找到)或以下链接。  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index.html 

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    比我想象的要容易得多的修复。 感谢你的帮助! 我只需在"Properties"->"CCS General"->"Device"部分中选择"Manage the project's target-configuration"选项。 A 前后图像如下。 再次感谢。