This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CAN#39;t 使硬件断点正常工作

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1169082/codecomposer-can-t-get-hardware-breakpoints-to-work

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F280049

您好!

上周我有硬件 BP 在工作、我不得不关闭项目并重新打开它几次、因为我正在将项目移植到不同的板、但当我返回 到 TMS320F280049时、我可以应用硬件断点、 但是、他们在到达时不会停止器件、尽管他们上周完成了同一个项目。 唯一的其他更改是 C2000Ware 更新。

任何建议、硬件 BP 现在的样子如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来断点已从屏幕截图中禁用。  

    您是否删除了所有断点并尝试再次设置它?  设置断点时、您是否在控制台中看到任何错误消息?

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我删除了 BP、没有没有错误消息、我现在也无法对49应用断点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不确定导致此行为的原因。 已将您的查询转发给 CCS 团队以寻求帮助。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MDIZ -我看到您在 Breakpoints 视图中启用了"禁用所有断点"按钮。 请将其切换以再次启用断点。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!