This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TI ARM C/C++编译器 v5.1.6

Guru**** 2906070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1170558/compiler-ti-arm-c-c-compiler-v5-1-6

我们继承了 一个需要使用 TI ARM C/C++编译器工具5.1.6版才能使用的项目。 此项目使用此编译器工具版本进行了认证、如果不重新运行整个验证过程、我们无法更新到较新版本的编译器工具。 我无法在网站上找到下载此安装程序的链接。 我们需要一个独立安装程序、该安装程序可以轻松地存档到我们的系统中并分发给开发人员、并且无需在每次添加新的编译 PC 或开发人员时安装其他工具或 Code Composer Studio IDE 即可构建 PC。 您能否提供 指向 TI ARM C/C++ 编译器工具5.1.6版安装程序副本的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通常建议用户在 CCS 中使用 Update Manager 来获取各种版本的编译器。 这是一个选项、还是需要在 CCS 外部使用独立软件包?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要在 CCS 之外使用独立的软件包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与我开始私人 E2E 对话

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是通过私人 E2E 对话解决的