This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 12安装失败 win10

Guru**** 2905500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1171351/ccs-12-installation-fail-win10

您好!

下面是 win10 21H2 x64上安装日志的最后一部分。  请告诉我是否知道该问题、以及是否存在针对该错误的解决方法。

此致、Andrei

----  安装日志---

解压缩文件
解压缩 C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\DebugServer\drivers\TI_Bug 图标_Red.ico
执行 C:\ti\ccs1210/ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF\installCerts.bat
脚本退出代码:0

脚本输出:

脚本 stderr:

执行 C:\ti\ccs1210/ccs_base\emulation\drivers\msp430\DPInst\DPInst64.exe /q /sa /lm /path "C:\ti\ccs1210/ccs/ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF"
脚本退出代码:未知信号

脚本输出:

脚本 stderr:
儿童死亡:未知信号

运行 C:\ti\ccs1210/ccs_base\emulation\drivers\msp430\DPInst\DPInst64.exe /q /sa /lm /path "C:\ti\ccs1210/ccs_base\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF"时出错:儿童被杀:未知信号
[11:35:32] dpinst 返回代码=未知信号
代码-1退出

error message

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个已知问题。 您能否与我开始私人 E2E 对话以进行进一步讨论?

    谢谢

    Ki